This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:.h 中缺少 DIVA 寄存器的定义?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1065705/msp430fr2433-the-definition-of-the-diva-register-is-missing-in-h

器件型号:MSP430FR2433

大家好、

在 《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》(文献编号:SLAU445I)中 、ACLK 具有分频因子 DIVA:

但在代码的头文件中、没有 DIVA 的定义:

/********************************************************************
*
* Standard register and bit definitions for the Texas Instruments
* MSP430 microcontroller.
*
* This file supports assembler and C development for
* MSP430FR2433 devices.
*
* Texas Instruments, Version 1.0
*
* Rev. 1.0, Setup
*
********************************************************************/


您能否帮助检查用户指南是否有问题? 还是器件没有 DIVA 寄存器?

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1065705/msp430fr2433-the-define-of the -diva-register-is-missing-in-h"  MSP430FR4xx 系列的 文献编号:SLAU4xx 和 MSP430FR4xx MSP430FR4xx 系列中的引用因子编号:SLAUL4xx

     SLAU445I 中的注释表明、只有在 HF 模式下 ACLK 源自 XT1时、DIVA 才适用。 在第 3.2.4节 XT1振荡器中:

    表 3-10. CSCTL6寄存器说明 DIVA 域有以下注释:

     MSP430FR2433混合信号微控制器数据表(修订版 F) 包含以下内容、这表明 MSP430FR2433仅支持低频晶振:

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1065705/msp430fr2433-the-define-of the -diva-register-is-missing-in-h"]或 diva 寄存器确实没有引用 DIVA 寄存器[?]

    基于上述内容、我认为 MSP430FR2433  在 CSCTL6寄存器中没有 DIVA 域。

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1065705/msp430fr2433-the-define-of the -diva-register-is-missing-in-h"如果您的报价/用户指南有问题、请查看以下内容:]

    也许可以澄清用户指南以表明 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列中的器件不支持 HF 模式下的 XT1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    只需澄清一下、CSCTL6寄存器中有 DIVA 域。 但是、由于 MSP430FR2433的 XT1不支持 HF 模式、因此它无法正常工作。

    [引用 userid="91588" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1065705/msp430fr2433-the-define-of the -diva-register-is-missing-in-h/39433]根据 上面  的引用、我认为没有基于 MSP430FR2433[#FR42730]寄存器的引用。

    此致、

    现金 Hao