This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:即使在零流量下也能实现高流速

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1063345/msp430fr6047-high-flow-rates-even-at-zero-flow

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我们遇到的问题是极高的负流速或正流速、范围为-19000至19000 lph、或采用、并且在它们满足后、当流速变为0时、它们会先阻抗、然后在复位后恢复。 我正在连接正在使用的配置。

感谢你能抽出时间

Panagiotis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiotis、您好!

    您可以分享 ADC 波形吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    由于这是我们提供的定制板、我必须手动创建图形、这可能需要一些时间。 当我拥有它时、我将发送它。 我相信我的问题与有相关问题的问题相同。 我已按照建议操作,唯一要检查的是信封过界阈值。

    感谢您的参与!

    此致

    Panagiotis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiotis、您好!

    明白。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我使用了评估板、必须进行一些测量和调整。 我将附加 ADC 波形和使用的配置。 我发现、我将脉冲启动和 ADC 采集之间的差距设置得太高、设置为55、并根据以下公式进行计算: ADC 启动采集时间=(超声波路径长度/声速)–10us 新的差距变为27。 仅此举就说明了这一问题的巨大改进、因为许多受影响的仪表正在正确测量。 但是、该问题在其他电路板中、甚至在采用新配置的电路板中也会再次出现、尽管频率较低。  

    此致、

    Panagiotis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiotis、您好!

     对于 ADC 开始捕获时间、您可以稍微增加一点、可能是30、可能是35。  

    您可以在中间得到波形、这将更好地获得更精确的值。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    这是具有30个模数转换器的 ADC:

    这看起来更好吗? 我的信封交叉阈值是否设置正确?  我所面临的问题是否源于这种错误的设置?  

    感谢你能抽出时间

    Nomikos Panagiotis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiotis、您好!

    您需要优化以下项目以解决您的问题:

    • 更改此参数(ADC 开始捕获时间)以将此波移至持续时间中心。
    • 添加脉冲数
    • 增加增益、使波形以大约1000个值工作

    谢谢!

    此致

    Johnson