您好!
我们遇到的问题是极高的负流速或正流速、范围为-19000至19000 lph、或采用、并且在它们满足后、当流速变为0时、它们会先阻抗、然后在复位后恢复。 我正在连接正在使用的配置。
感谢你能抽出时间
Panagiotis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.


您好!
我们遇到的问题是极高的负流速或正流速、范围为-19000至19000 lph、或采用、并且在它们满足后、当流速变为0时、它们会先阻抗、然后在复位后恢复。 我正在连接正在使用的配置。
感谢你能抽出时间
Panagiotis
尊敬的 Johnson:
我使用了评估板、必须进行一些测量和调整。 我将附加 ADC 波形和使用的配置。 我发现、我将脉冲启动和 ADC 采集之间的差距设置得太高、设置为55、并根据以下公式进行计算: ADC 启动采集时间=(超声波路径长度/声速)–10us 新的差距变为27。 仅此举就说明了这一问题的巨大改进、因为许多受影响的仪表正在正确测量。 但是、该问题在其他电路板中、甚至在采用新配置的电路板中也会再次出现、尽管频率较低。



此致、
Panagiotis