This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:PCB 设计检查

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1063133/msp430fr5994-pcb-design-check

器件型号:MSP430FR5994

大家好、

我正在设计基于 msp430fr5994芯片的 PCB。 可以帮助我检查它是否正确?

以下是链接器: 原理图: https://www.dropbox.com/s/2qdknil4fudkibk/con_pcb.pdf?dl=0

                       BOM: https://www.dropbox.com/s/hof6ogi877pt20e/con_pcb.csv?dl=0

此致、

高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、清云、

    我无法通过此链接获取您的文件、因为有些未知问题。

    您可以参阅 FR5994 Launchpad 设计文件来设计您的电路板:

    https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430FR5994?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    您可以尝试再次打开它。 没问题! 我想让您的专家帮我检查一下!

    此致、

    高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高升恒、

    我们无法访问这些链接、您能在此处帮助您了解 SCH 和 BOM 吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我不知道为什么这些链接无法正常工作。 很抱歉。 以下是文件。

    感谢您的帮助!

    此致、

    高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清云您好!

    我检查了 FR5994的 sch、其中有一个电容器(C18)、我在 SCH 和 BOM 中找不到该值。

    我们建议此电容值为1nF、请检查此值。

    其他则正常。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    值为2.2nF、可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1nF 会更好、通常小于2.7nF 应该是可以的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 可以帮助您将案例保密吗? 因为我不想为公众打开我的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、清远、

    您可以联系负责贵公司的 TI 销售人员以连接我们的离线支持。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    您能帮我解决这些问题吗?

    此致、

    高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、清云、

    Gerber?

    我们可以离线讨论、您可以通过私人消息与我联系、

    谢谢!
    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我能和大家一起做什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐! 他!

    您今天在工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、清远、

    我已离线接触过您。

    谢谢!

    此致

    Johnson