This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1063799/msp430fr2355

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

大家好

我将与 MSP430FR2355搭配使用、我需要在4Mhz 频率下测量分频器的频率并进行捕获。
我想我应该使用 XT1CLK (我不确定)。 我找不到这项工作的任何示例。
如何找到频率?

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试测量 MCU 的频率? 或一些外部频率? MSP430FR2355的时钟频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith

    感谢你的答复。

    我想 使用 MCU 测量外部频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将什么频率晶体用于 MSP430FR2355? 如果您*未*使用晶振,则无法测量精确的频率。 您的精度要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置

    ACLK = 32768Hz、
    MCLK = DCO + XT1CLK REF = 8MHz、
    SMCLK = MCLK/2 = 4MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您有一个8MHz 晶体、想要测量4MHz 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是外部的、 可在3-5 MHz 之间更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您的精度要求是什么? 您可能需要24MHz SMCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    是的、我将尝试使用24MHz。
    我想我应该使用 XT1CLK (我不确定)。 我找不到这项工作的任何示例。
    如何找到频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该查看

    MSP4302235X_tb0_capture.c

    MSP4302235X_tb0_22.c

    以了解如何捕获周期并使用外部源触发时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith

    感谢你的答复。

    我测试了2个示例代码、但我无法正确理解、 我有一些问题

    1-我正在使用 MSP430Fr2355 Launchpad、但我无法将引脚2.7用作输入、我现在该怎么办?  

    2 -我 应该将 TB0CLK 用于 定时器 、将 TB0TRG 用于 触发器? 请您解释 一下我该怎么做。

    3 -我是否需要将引脚连接在一起以用于计时器和触发器?? 因为 在此链路中、 计时器和 触发器连接了2个引脚 。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AE1YXfIwoIIOovncrRHB2A__IOGqZri__LATEST

     

    最好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith

    感谢你的答复。

    我测试了2个示例代码、但我无法正确理解、 我有一些问题

    1-我正在使用 MSP430Fr2355 Launchpad、但我无法将引脚2.7用作输入、我现在该怎么办?  

    2 -我 应该将 TB0CLK 用于 定时器 、将 TB0TRG 用于 触发器? 请您解释 一下我该怎么做。

    3 -我是否需要将引脚连接在一起以用于计时器和 触发器?? 因为 在此链路中、 计时器和 触发器连接了2个引脚 。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AE1YXfIwoIIOovncrRHB2A__IOGqZri__LATEST