This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:UCLK 问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1065707/msp430fr2433-uclk-issue

器件型号:MSP430FR2433

大家好、

以下是客户可能需要您帮助的一些问题:

以下定义在 eusci_a_uart.h 中可用:

//*****************************************************************************
//
// The following are values that can be passed to the param parameter for
// functions: EUSCI_A_UART_init().
//
//*****************************************************************************
#define EUSCI_A_UART_CLOCKSOURCE_UCLK                              UCSSEL__UCLK
#define EUSCI_A_UART_CLOCKSOURCE_SMCLK                            UCSSEL__SMCLK
#define EUSCI_A_UART_CLOCKSOURCE_ACLK                                      0x40
#define EUSCI_A_UART_CLOCKSOURCE_MODCLK                                    0x40

手册中提供了三个时钟源:UCLK、SMCLK 和特定于器件。

问题:

什么是特定于器件?

代码中的 EUSCI_A_UART_CLOCK_ACLK 和 EUSCI_A_UART_CLOCK_MODULE_MODCLK 的值为0x40。 如果设置为0x40 (特定于器件)、将选择什么、ACLK 或 MODCLK?

什么是 UCLK?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    本用户指南涵盖了 MSP430FR4xx2xx 系列的大量产品、并非每个器件都支持相同的时钟源。  因此、特定于器件意味着您需要访问特定器件数据表以确认该器件支持哪些时钟源。

    UCLK 是指从一个外部引脚提供的一个时钟。  请参阅下面 FR2433数据表中的表格。