This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:生成代码时出错

Guru**** 2760345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1065630/msp430fr5994-errors-when-make-code

器件型号:MSP430FR5994

尊敬的团队:

我使用 GCC 工具链来编译程序。   总是遇到我无法解决的问题。 我尽最大努力、包括阅读 TI GCC 工具链文档、在互联网上搜索、甚至在我的私有 PC 上重新安装双系统。 我现在很困惑。 那么、可以帮我看一下吗?

如下所示:

源代码位于 此处:https://github.com/UoS-EEC/iclib

此致、

高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、 我不知道 GCC。。。。 我甚至没有 Linux 条件来重新评估您的问题。

    在我检查源代码时、作者是  Sivert Slipper。 我不确定你是否可以向他求助。

    希望这个社区的其他人能给您一些帮助。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题不在于代码或 GCC、而在于在链接阶段由 make 文件提供的选项。 出于某种原因、它告诉 GCC 您没有使用 CPUx 器件。 但你是。 GCC 必须在多个版本的库代码(CPU/CPUx、16/20位地址)之间进行选择、如果使用与链接时使用的选项不同的方法编译代码、则会出现问题。

    我从未见过像您所使用的文件一样制作文件、因此您可以自己制作文件。