This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG437:窄脉冲检测

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG437

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1065728/msp430fg437-narrow-pulse-detect

器件型号:MSP430FG437

您好!  

我们使用 SI 引脚二极管。 我们希望使用跨阻放大器检测传入信号。 传入信号是脉冲。 脉冲宽度为10ns。

1)是否建议使用放大器来检测此窄脉冲? 我们将使用的放大器的哪些参数很重要?

2)我想在 MCU 中使用放大器.. MSP430FG437中的放大器是否足以满足此要求?
如果不够、我还可以使用什么替代方法?

代表脉冲如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    峰值振幅和源阻抗是多少? 最大频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    峰值振幅约为100mV。 源阻抗为50欧姆。 最大频率为100Mhz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这看起来更像是 FPGA 工作。 我所知的微控制器、尤其是时钟频率小于20MHz 的微控制器、无法以100MHz 的速度触发中断。

    如果最大频率小于1MHz、则应该很简单、只需使用单级 HF 晶体管放大器、然后使用74AC123单稳态多谐振荡器来使脉冲发生变化。