This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:适用于 Python 3的 MSP430 USB 固件升级示例

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1063517/msp430f5529-msp430-usb-firmware-upgrade-example-for-python-3

器件型号:MSP430F5529

您好!

是否有人尝试将 MSP430 USB 固件升级示例3.1移植到 Python3?

我得到了以下结果:

打开 HID 设备 HID 设备(VID=0x2047、PID=0x0200、v=0x0109);未知制造商;@input.inf,%hid_device_vendor_defined_range%;HID-compliant 供应商定义的设备、 路径:\\?hid#vid_2047&pid_0200#8&69096a7&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}
批量擦除...
下载完整的 BSL...
正在编程...
编程:好的
正在等待 BSL...
关闭 HID 设备
关门了!
打开 HID 设备 HID 设备(VID=0x2047、PID=0x0200、v=0x0109);未知制造商;@input.inf,%hid_device_vendor_defined_range%;HID-compliant 供应商定义的设备、 路径:\\?hid#vid_2047&pid_0200#8&69096a7&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}
Tkinter 回调中出现异常
回溯(最近一次调用最后一次):
文件"C:\Program Files\Python37\lib\tkinter\_init__.py"、第1705行、位于_call__中
返回 self.func (* args)
文件"TargetGUI.py"、第290行、位于 selectFile 中
self.doLoad (文件)
文件"TargetGUI.py"、第193行、在 doLoad 中
self.open_connection()
文件"TargetGUI.py"、第272行、位于 open_connection 中
BSL_VERSION = self.bsl5Target.bsl_version ()
BSL_VERSION 中的文件"C:\Users\Itay-Home\AppData\Roaming\PYTHON37\site-packages\MSP430\bsl5\bsl5.py"、第115行
应答= self.BSL (BSL_version、'.encode ()、预期= 4)
BSL 中的文件"C:\Users\Itay-Home\AppData\Roaming\PYTHON37\site-packages\MSP430\bsl5\hid_1.py"第70行
self.write_report (txdata)
文件"C:\Users\Itay-Home\AppData\Roaming\PYTHON37\site-packages\MSP430\bsl5\hid_1.py"、第145行、位于 write_report 中
self.hid_device.send_output_report([ctypes.c_ubyte(x)、用于 x in 数据])
文件"C:\Users\Itay-Home\AppData\Roaming\PYTHON37\site-packages\pywinusb\hid\core.py"、第559行、位于 send_output_report 中
升高 HIDError ("写入超时")
pywinusb.hid.aider.HIDError:写入超时

有什么想法吗?

谢谢、

Itay