This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311,调试正常,程序在断电后无法运行、然后再加电

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1061768/msp430fr2311-debug-normal-programm-can-not-run-after-power-off-then-power-on

我在 MSP-430FR2311板中开发了一个程序、板载调试是正常的。 关闭电源后再打开电源、应用程序无法运行。  

我试过官方的例子,似乎是同样的问题。  我很困惑我是否有未正确设置的内容?

请帮帮我。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最近出现了这样的问题、即 FRAM 的等待状态未正确配置。 在调试器下、内核电压被提升了一个位、所以它将运行、但它不会独立运行。 您的 Vdd 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 x 宽、

    如果仍有问题、请发布您正在使用的代码示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从您那里听说过几天,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。