大家好、
我在写入 MSP430FR5043微控制器中的 FRAM 时遇到问题
如果我将数据写入特定的存储器位置、该值将保持不变。
有人能帮我解决这个问题吗?
我的代码如下所示、
注:我使用了 MSP430驱动程序库
uint32_t 值[10]={1、2、3、4、5、6、7、8、9、10};
FRAMCtl_a_disableWriteProtection();
FRAMCTL_A_write32 (values、(uint32_t *)(0xCABA)、sizeof (values)/sizeof (uint32_t));
FRAMCTL_A_enableWriteProtection ()
我还尝试了 MSP430驱动程序库示例代码。 但该值不会写入 FRAM 中、而是我通过 CCS 存储器浏览器确认的值
下图是我的应用代码、具有内存浏览器视图
;
此致、
Sridhar。