This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:触摸板的文档和参考设计

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062819/msp430fr2676-document-and-reference-designe-for-touchpad

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-FR2676

您好!

我的客户正在考虑设计触摸板。 有关触摸板、请参阅以下链接。 我想知道除此链接之外是否还有其他参考设计或文档。

http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_design_guide.html#getting-started

此外、此链接中的文档 SLAA944是否可用?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    SLAA944从未发布。  相反、我们将 SLAA944内容整合到定于2022年1月第一周发布的 CapTIvate 设计中心和技术指南的下一版中。  同时、我可以向客户提供初始内容、并乐意回答客户的任何问题。  我目前没有电脑,但明天,美国时间周四,我将把电脑送到您的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

    感谢您提供的详细信息。

    我们正在等待您的材料发送。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

    我需要 初步内容。  请稍后提供。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

    我尚未收到任何初步内容。

    你那有什么信息吗?

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我是 Sasaki 先生的客户、他向我介绍了这条线程。
    我们需要评估板 CAPTIVATE-FR2676的启动软件库。 我们创建了一个装有菱形图案的50x50mm PCB、用于检测其上的 X-Y 位置。 它可以直接连接到 FR2626。 我们无法从头开始编写驱动程序程序、因此需要一些线索来开始评估。 我们将从1月1日开始评估

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误了文件的发送。  我正在将几个较旧的文件合并为一个文件,但这需要比计划的时间更多。  因此、我将随附较旧的文档。

    您无需编写驱动程序。 您是否为触控板创建了 CapTIvate 设计中心项目?  这会自动创建所有必要代码的100%、以使传感器启动并运行。  按照以下快速入门指南中的说明进行操作。

    请参阅 TP4X4-FR2673演示快速入门指南第20页、了解如何在 CapTIvate 设计中心创建触控板传感器。  由于您已经创建了 PCB 布局、因此您需要通知 CapTIvate 设计中心触控板电极如何连接到 MSP430 Capt IO 引脚。  有关此信息,请参阅触摸板硬件设计指南第20页。

    e2e.ti.com/.../TP4X4_2D00_FR2673-Demo-Quick-Start-Guide.pdf

    e2e.ti.com/.../captivate_5F00_trackpad_5F00_hardware_5F00_design_5F00_guide_5F00_20210419.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

    感谢您提供信息。

    我将参考随附的材料。

    请告诉我新文档何时发布。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、您好!

    是的。  我必须再次对我的答复拖延表示歉意。  您知道此客户触摸板的应用程序吗?  尺寸? 形状等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

    [引用 userid="114745" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1062819/msp430fr2676-document-and-reference-designe-for-touchadc/3939067#3967"]您是否知道客户的触摸板应用?  尺寸? 形状等?[/引用]

    请耐心等待、因为我将离线向您报告此信息。

    此致、
    Sasaki