This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:工作电压@1、8V

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1064205/msp430fr2633-operation-1-8v

器件型号:MSP430FR2633

您好!

是否还可以说 MSP430FR2xxx 在1、8V 电压下无法正常工作?

此致

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最小2.0V 的电压下启动器件后、它可以在稍后的1.8V 电压下工作。 作为与 FET 断开的独立自由运行器件、因为(FRAM) SBW/JTAG 的最小电压也约为2.0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请考虑 SVS 规格。 此器件在1.99V 电压下启动。 代码运行后、禁用 SVS、此器件可在1.8V 电压下工作。