This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:无法连接到 CCS App Center

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1064286/msp430fr5969-sp-unable-to-connect-to-the-ccs-app-center

器件型号:MSP430FR5969-SP

Code Composer Studio 版本:11.0.0.00012  

尝试连接到 App Center 时、我收到以下错误消息:

     很抱歉、我们无法访问 CCS App Center 服务器。 请检查您的互联网连接、然后按下此页面中的"重新加载"按钮。 或者、您也可以使用"浏览"按钮导航到本地             可访问的 CCS App Center 存储库(需要单独下载。

服务器是否关闭?

谢谢、

/ed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="508683" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/106468/msp430fr5969-sp-unable to -connect-to-the-ccs-app-center"]服务器是否断开?[引用]

    它昨天在 CCS 11中工作、现在会遇到与您相同的错误。 猜这是一个服务器问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为,这也是一个严重的问题