This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:使用 BSL 的 MSP430F5529 USB 固件更新器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1063549/msp430f5529-msp430f5529-usb-firmware-updater-using-bsl

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIF

大家好、MSP430风扇、

我刚刚将 TI MSP430 USB 固件更新程序标记为 GitHub 上的 Visual Studio 2019解决方案:  

https://github.com/Howerd/MSP430_USB_Firmware_Updater

这些修改包括从具有多个@XXXX 地址命令行的 TI TXT 文件上载固件的功能以及更简单的用户界面。

我将在这里发布、以防它对任何希望对 MSP430F5529芯片进行编程的人有用-它也应该与任何类似芯片一起使用、从0x4400开始具有高达256K 字节闪存。

该程序允许仅使用 USB 电缆而不是使用 MSP-FET430UIF JTAG 接口来更新目标固件。

谢谢、

Hoowerd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howerd、

    感谢您的分享!!!

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    没问题:-)

    事实上、我进行此升级是为了支持英国的一位同事-我在2010年使用 MSP430F5529设计了一些硬件-他在使用 Windows 10编程器件时遇到了问题。  

    我仍然喜欢 MSP430F55xx 芯片、尤其是 USB BSL 功能-这是一个非常好的功能。

    谢谢、

    Hoowerd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howerd、

    很高兴听到这个消息! 我们仍在对 MSP430内容进行一些更新、以使客户更轻松地了解这些内容。  

    伊斯天