This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2673:BSL 和 MSP-FET

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2673, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1063748/msp430fr2673-bsl-and-msp-fet

器件型号:MSP430FR2673
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

 

我对 MSP430FR2673中的 BSL 有一些问题。

 

我的客户在 RST 引脚上放置了一个10nF 而非1nF 的电容、以提高噪声性能。 他们的生产板上不使用 JTAG 和 Spy-bi-wire。

但他们希望使用 BSL 进行初始写入。

 

问题1.

BSL 通常需要 TEST/RST 引脚特殊序列。 对于这个序列、也需要1nF 并且不接受10nF。 这是我的理解是否正确?

 

问题2.

如果 Q1是正确的、我认为在 RST 上放置10nF 对于初始 FRAM 写入应该不是问题、因为 MSP430FR2673支持"空复位矢量调用 BSL "。

这是我的理解是否正确?

 

问题3.

对于这个初始 FRAM 接线、不需要 TEST/RST 引脚 BSL 序列。

当使用 MSP-FET 作为 PC 和目标器件之间的桥接器时、我认为 TEST/RST 引脚不需要连接到 MSP-FET 引脚。

这是我的理解是否正确?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1nF 电容用于 SBW 通信。 它可以高速运行可扩展 SBWTDIO (RESET)。

    如果它只是用作 BSL、JTAG 或 SBW 的调用序列、它可以接受更高的 CAP 值。

    如果要使用内部 ROM BSL、则需要使用调用序列使器件进入 BSL 模式。 否则、您可以使用软件跳转到 BSL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、

    感谢您的回复。

    > 1nF 电容用于 SBW 通信。 它可以高速运行可扩展 SBWTDIO (RESET)。

    FR267x 数据表显示、对于 P92和93上的4线制和2线制 JTAG、C1的上限为1.1nF。
    因此、我相信它不仅仅适用于 SBW。

    >如果它只是用作 BSL、JTAG 或 SBW 的调用序列,它可以接受更高的 CAP 值。

     仅调用 BSL 是否可以接受10nF?

    >如果要使用内部 ROM BSL,则需要使用调用序列使器件进入 BSL 模式。 否则、您可以使用软件跳转到 BSL。  

    FR2673支持 “空复位向量调用 BSL”。 因此、我认为空白器件不需要 BSL 调用序列。
    因此、我认为 TEST、RST 引脚不需要连接到 MSP-FET。 我是否误解了任何内容?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意。 您可以使用更高的电容值。

    下面是 BSL 通信的捕获、您可以发现 BSL 调用序列要长得多。 我假设10nF 正常、但我建议您进行一些测试、因为我们尚未将此规格放在数据表中。 这种判断是根据经验作出的。

    是的、但您需要在前10秒内进行通信。 否则、您需要重置器件。

    伊斯天