This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:读取和发送串行数据

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062712/msp430fr2676-read-and-send-serial-data

器件型号:MSP430FR2676

我一直在与 MSP430FR2676配合使用、并与 CapTIvate 设计中心(生成 CCS 代码并使用编程器上传)配合使用。 一切都很好、我可以在设计中心软件中看到传感器的输出并对其进行调优。 我想知道如何获取从 MSP430FR2676传输的原始数字数据。 就像之前的一个示例一样、我使用 ESP32微控制器进行电容式触控感应、并使用 Arduino IDE 以9600波特率通过 COM 端口发送串行数据、然后在 Unity 中获取该数据以用于其他应用。  

如果我缺乏知识使我的问题变得不明确、我将非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    问得好。  是的、遗憾的是、我们没有提供有关如何执行此操作的清晰说明、但 CapTIvate 设计中心安装中包含一个示例演示。

    您可以在 PC 上找到以下示例:

    C:\ti\MSP\capTIvateDesignCenter_1.83.00.08\capTIvateDesignCenter\example_projects\CapTIvateDesignCenterWorkspace\TI_examples\FR2676_backchannel_UART

    FR2676和 FR2633有一个、以防其他人在这篇文章中偶然发现并使用 FR2633。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这方面相当迷路了。 因此、当我通过 USB 将编程器和调试器模块连接到计算机时、我将在设计工作室中将设置为 UART、 那么、为了使它读取传感器数据、我假设为 CCS 生成的代码会有一些代码告诉芯片通过 UART 发送数据、然后调试模块对其进行转换? 如果我对芯片进行了编程并自行编写、我将如何将传感器数据传输到计算机中? 我假设需要编写 CCS 代码才能通过 UART 实现这一点、然后使用 UART 转 USB 转换器、但在 Design Studio 生成的代码中看不到它。 反向通道 UART 根本没有选择通信设置、但当我为 CCS 生成源代码时、我仍然看不到任何指示芯片发送数据的代码、当我读取连接 USB 的 COM 端口时、我看到它已成功连接、但 仍然看不到正在传输的数据(尝试所有不同的波特率设置、并假设没有奇偶校验且1个停止?)。

    我认为工作方式是在设计工作室中设置和调整传感器、然后为 CCS 生成源代码并上传到 MSP430FR2676芯片。 这将发送原始数据的矢量、表示通过 UART 读取的传感器、然后我可以对该数据执行我想要的任何操作、 例如、将其连接到外部蓝牙模块以无线方式将数据发送到计算机、甚至仅使用 UART 转 USB 转换器并通过终端中的 COM 端口读取数据。

    请记住、我对所有这些都很陌生。