This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:通过 GUI 校准时出现问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1061709/evm430-f6779-problem-calibrating-via-gui

器件型号:EVM430-F6779
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779A

您好!

我正在对包含 MSP430F6779A 的产品进行原型设计。 我已经购买了包含此 MCU 的评估套件以及"用于计量的三相电子电表计量 EVM "。

我实现了一个与原理图非常相似的电路、我正在尝试仿真套件的功能。

我遇到的问题是、我不知道如何校准它、因为我没有在评估套件中进行校准(评估套件具有出厂值)。 当我尝试校准它时、校准因数变为"0"、停止检测任何内容。

通过"手动校准"手动校准后的图像。 按钮

在 pdf 指南 www.ti.com.cn/.../slaa577g.pdf 中,说明我们需要电压和电流发生器:

出于原型设计的目的、现在我只是尝试将其校准为之前的出厂值。 但我们要问两个问题:

如何校准电流表的其中一个相位?
-是否可以获得出厂值的文件? 虽然这些值对我的应用不精确、但至少我将观察一些值(0或600以外的值)。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果工厂校准值已被擦除、则无法恢复这些值。  

    您似乎在使用较旧的基于 IAR 的电表 GUI 和库。 由于历史原因、它仍然可用。 不再建议这样做。 建议使用更新的 MSP 电能测量设计中心。   在该 GUI 中校准也更容易。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    我看到有另一个 GUI、但我尝试使用旧的 GUI。 我将尝试新的。

    感谢您的回答!