主题中讨论的其他器件:MSP430F6779A
您好!
我正在对包含 MSP430F6779A 的产品进行原型设计。 我已经购买了包含此 MCU 的评估套件以及"用于计量的三相电子电表计量 EVM "。
我实现了一个与原理图非常相似的电路、我正在尝试仿真套件的功能。
我遇到的问题是、我不知道如何校准它、因为我没有在评估套件中进行校准(评估套件具有出厂值)。 当我尝试校准它时、校准因数变为"0"、停止检测任何内容。
通过"手动校准"手动校准后的图像。 按钮
在 pdf 指南 www.ti.com.cn/.../slaa577g.pdf 中,说明我们需要电压和电流发生器:
出于原型设计的目的、现在我只是尝试将其校准为之前的出厂值。 但我们要问两个问题:
如何校准电流表的其中一个相位?
-是否可以获得出厂值的文件? 虽然这些值对我的应用不精确、但至少我将观察一些值(0或600以外的值)。
感谢你的帮助。