This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS 库和与外部 MCU 的通信

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1063790/msp430fr6047-uss-library-and-communication-with-external-mcu

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047

您好!

我的客户正在开发超声波流量计、该流量计需要一个用于绝对 ToF 的大约0.0007us 的系统。

1) 1)请告诉我是否有任何建议的参数设置、这些设置要求最小流速的绝对 ToF = 0.7ns 的精度。

2) 2) 对于"MSP430FR6047"的精度、可以实现多少测量精度? 我认为这取决于测量环境、因此如果您有任何参考信息、请告诉我。

3)它们正在尝试设置滤波器、以在 ADC 捕获之前改善输入信号的 S / N。 是否可以告诉我筛选器使用的库? 此外、如果有任何信息可以通过以这种方式更改电流滤波器系数的设置来实现进一步改进、请告知我们。 现在、滤波器设置是默认值。

4) 4)是否可以通过外部 MCU 设置 USS 参数? 此外、 是否可以通过串行通信将诸如 USS ΔTOF 和流速等结果值发送到外部 MCU?

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    对于 Q1、Q2、Q3:FR6047可以满足此精度要求、您可以参阅本文档以了解精度(第30页): https://www.ti.com/lit/ug/tidudn0/tidudn0.pdf

    Dtof STD 约27ps < 0.7ns。

    对于 Q4:您可以在收到外部 MCU 后更改 USS 参数、但需要自行更改代码。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Johnson

    感谢你的答复。

    1) 1)我在本文档中找不到绝对 ToF、但期望值是多少?https://www.ti.com/lit/ug/tidudn0/tidudn0.pdf

    2) 2)设置 SIG_SAMPLING_FREQ = 8000kHz 将导致编译错误。 错误内容为"无法更改为大于4000kHz 的信号采样频率"。 如果您知道如何无误地更改为8000kHz、请告诉我。

    3)接收到的电压是否由滤波器处理? 如果是、请告诉我如何设置滤波器。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    Q1:我们主要关注 dTOF、这对测量精度有很大影响。 对于 atof、不需要非常高的精度。 我们的 DTOF 是通过算法计算的、而不是两个 ATIF 的减法。 即使在某些客户应用中、您也会发现在计算流速时不需要 atof

    Q2:您是否使用1MHz 传感器? 对于1MHz 分频器、您必须使用4000Khz 采样频率。 对于2MHz 频率、您需要使用800kHz 采样频率。

    Q3:实际上、我们没有添加任何外部滤波器、我们添加了阻抗匹配电路、您可以参考我们的 EVM 板(EVM430-FR6047)。

      

    谢谢!

    此致

    Johnson