主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047
您好!
我的客户正在开发超声波流量计、该流量计需要一个用于绝对 ToF 的大约0.0007us 的系统。
1) 1)请告诉我是否有任何建议的参数设置、这些设置要求最小流速的绝对 ToF = 0.7ns 的精度。
2) 2) 对于"MSP430FR6047"的精度、可以实现多少测量精度? 我认为这取决于测量环境、因此如果您有任何参考信息、请告诉我。
3)它们正在尝试设置滤波器、以在 ADC 捕获之前改善输入信号的 S / N。 是否可以告诉我筛选器使用的库? 此外、如果有任何信息可以通过以这种方式更改电流滤波器系数的设置来实现进一步改进、请告知我们。 现在、滤波器设置是默认值。
4) 4)是否可以通过外部 MCU 设置 USS 参数? 此外、 是否可以通过串行通信将诸如 USS ΔTOF 和流速等结果值发送到外部 MCU?
谢谢、
科基