This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5324:从 MSP430F5324迁移到 MSP430F5326和 MSP430F5328

Guru**** 2770805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5324, MSP430F5326, MSP430F5328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1063462/msp430f5324-migration-from-msp430f5324-to-msp430f5326-and-msp430f5328

器件型号:MSP430F5324
主题中讨论的其他器件: MSP430F5326MSP430F5328

大家好、

我的理解是、MSP430F5324、 MSP430F5326和 MSP430F5328之间的区别仅在于基于表6-1的闪存和 SRAM 存储器大小。 数据表和 E2E 主题中的器件比较、如下所示。   我的理解是否正确?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/740276/msp430f5324-crossing-between-msp430f5324-6-8/2733063

客户希望在 MSP430F5326和 MSP430F5328上重复使用软件。

为 MSP430F5324创建的程序文件能否直接在 MSP430F5326和 MSP430F5328上使用? 加载 文件是 TI 格式的.d43或.txt。

 在软件迁移过程中、客户是否需要了解任何内容?

他们还需要注意迁移吗?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis、您好!

    您的理解是正确的。 为 MSP430F5324编译的代码将在 MSP430F5326或 MSP430F5328上正常工作。 如果您通过 CCS 加载该代码、则可能会收到一条弹出警告、指出该代码是为 MSP430F5324编译的、但目标是 MSP430F5326/8。 您可以"忽略"该警告、CCS 将对该部件进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="85506" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1063462/msp430f5324-migration-from-msp430f5324到 msp430f5326和 msp430f5328 之间的软件迁移需要客户了解吗?]

    如果软件将 SYSCTL 中的 SYSRIVECT 位置位、 将 RAM 用作中断向量位置的备用位置、 然后、由于向量被重新映射到 RAM 顶部、更改为 RAM 大小不同的器件将移动 RAM 中向量的地址。 我认为这将需要更改软件以允许 RAM 中中断矢量的不同地址。