This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSP430FR2476:用于 CAN 接口的 BoosterPack

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, SN65HVD230, TCAN4550, TCAN4550EVM, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062320/lp-msp430fr2476-boosterpack-for-can-interface

器件型号:LP-MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLSN65HVD230TCAN4550TCAN4550EVMTCAN4550-Q1

我正在寻找用于 MSP430和 EK-TM4C1294XL 之间 CAN 接口的 Booster Pack。 如何找到一个?

这可能属于 TM4C 论坛吗? BoosterPack 可能插入 EK-TM4C1294、MSP430评估板在此设置中正常工作。  

Edde flex CAN BoosterPack 在亚马逊上不可用、那么还有哪些其他选项?

Amazon.com:适用于 TI Tiva C 的 Edde Flex CAN BoosterPack:Electronics

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来、该板将用作 EK-TM4C1294XL 的 CAN 收发器板

    用于将 MCU 连接到 CAN 网络的 SN65HVD230 CAN 板附件板、3.3V、ESD 保护(waveshare.com)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    很抱歉耽误你的时间。

    对于 EK-TM4C1294XL 电路板、该器件集成了 CAN 控制器、因此只需一个 CAN 收发器即可将 CAN 信号转换为正确的电气域。 这可以通过此处显示的 SN65HVD230 3V 供电板或 TCAN1042或 TCAN1044等类似的5V 8引脚 CAN 收发器来完成。 TCAN1042EVM 支持所有这三种器件。 该板可连接到来自控制器板的 CAN0Tx 和 CAN0Rx 信号、从而在 EVM 的 CANH 和 CANL 线路上连接 CAN 总线。  

    MSP430 Launchpad 没有 CAN 控制器、因此您需要使用外部控制器来连接 CAN 总线。 我建议将 TCAN4550 Booster Pack 用于 CAN FD 控制器和收发器组合、该组合也适用于 BoosterPack 引脚排列。 该器件可通过其 SPI 端口向 MSP430发送/接收 CAN 数据、并自行与 CAN 总线进行所有连接。

    请告诉我、这些是否是您正在寻找的内容、以及您是否还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCAN4550 Booster Pack 不可用。 MSP430的 CAN 控制器/收发器可以使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya、

    您可以使用 TCAN4550EVM、目前 DigiKey 有36个库存、然后使用从 MSP430到 TCAN4550-Q1的 SPI 来配置和控制器件。

    此致、

    Eric Hackett