This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6747A:在闪存地址被修改后、此程序不能工作

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1063281/msp430f6747a-the-program-cannot-work-after-the-flash-address-is-modified

器件型号:MSP430F6747A

大家好、

对于此问题、请参阅下图:

左图是修改前的图、右图是修改后的图。

客户希望知道如何配置它。 您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    默认存储器映射文件(.cmd)对于客户应该是可以的、为什么客户需要更改.cmd 文件?

    以存储一些数据? 实际上、我们有一些信息存储器。

    谢谢!

    此致

    Johnson