This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:流速异常

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062582/msp430fr6047-abnormal-flow-rates

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我在我们制作的一些水表中遇到了问题。 它们都具有相同的配置和相同的仪表常数、但有时某些器件会发送7147 lph 或11342 lph 等值、并从正极翻转为负极。 我是否会在所有这些内容中遗漏某个内容。 我看不出来。 在此期间、MSP 不会产生任何错误。 我曾经有过一个管道、但我不知道如何准确地检查它们是否正常运行。  

任何建议都将非常有帮助。

感谢你能抽出时间。

Nomikos Panagiotis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nomikos、

    您是否已检查它是否是由不合理的参数配置引起的伪波现象。
    在这种情况下、计算出的 DTOF 将有很大的变化。

    一般来说、一个换能器周期的时间将是交错的、例如(1MHz-1us)。 这种变化将导致流速发生巨大的突然变化。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我会向您发送我正在使用的配置。 我使用的是1MHz 传感器。

    感谢你能抽出时间

    Panagiotis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiotis、您好!

    您能否捕获 ADC 波形?

    谢谢!

    最好的 Regarda

    Johnson