This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:使用芯片 SBW 链接的设置项

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1063271/msp430fr2633-the-setting-item-of-using-sbw-linking-with-chip

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF

大家好、

问题: 使用 SBW 连接到 MSP430FR2633、 在版本 CCS7.4中连接 MSP-FET430UIF 后、客户无法找到 设置项、即使用 SBW 设置与芯片的链接。 您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 中、您不能也不能实际显式选择 SBW 与 JTAG。  CCS 自动选择。

    大多数 EVM 都有跳线可在这两种设置之间进行切换。  另请注意、通常一次只能使用这两种方法中的一种。  这是因为这两种情况下推荐的电路不同-电容(SBW 对此非常敏感)等  我们为这两种编程用例推荐的布局和电路可在用户指南的第25页和第26页找到:  

    www.ti.com/.../slau278