This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062684/msp430fr2355

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355MSPWAREMSP430FR5994

尊敬的所有人
我将使用 MSP430FR2355、现在、我计划在一个应用中测量来自一个引脚的频率。
如何找到它?
我找不到此工作的示例代码。

此致
哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不会这样做、因为这是非常特定于应用的。

    如果这是从0到 Vdd 的方波、您可能可以使用端口中断和计时器来捕获开/关转换。

    如果这是正弦波、则可能需要某种过零检测器或 FFT。

    如果这是任意波形、您实际上需要一个 FFT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 Keith 的说法。 MSP430FR5994具有一个低功耗加速器、可为您计算 FFT。 MSPWare 中的示例代码。 可作为经济实惠的 Launchpad 开发板购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith  

    感谢您的答复和考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike

    感谢您的答复和考虑。