This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:用于 Energytrace 的固件

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1063045/msp430g2452-firmware-for-energytrace

器件型号:MSP430G2452
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

您好!

我目前正在进行 MSP430 ULP 设计、并将 Energytrace 电路集成到我们的"DEV_"板中。

开发板包含 ULP 设计以及直接 取自 esp432文档的"仪表"MCU 和 Energytrace 电路。
从哪里可以获得二进制或 自行编译的 MSP430G2452固件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 DLL (PC 端)兼容的二进制文件可在 DLL 源代码内部找到(作为 C 常量十六进制字节数组)。 源代码位于 FetDcDcController IAR 项目中(在选项 MSP430G2452中选择作为目标器件)、当然、该项目可以进行编译/构建。 所有这些都位于 slac460开源 MSP 调试堆栈中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、谢谢、真的很好、这里有很多东西。 关于  FetDcDcController IAR 项目、您在哪里找到了它? 我无法在 MSPDebugStack 目录中找到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、它在较高的位置、现在就得到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开 IAR 工作区"\BIOS\eZ-FET_BIOS.eww"、列表上的最后一个项目是您需要的项目。

    不知道您是否要在 PC 端使用以及将使用什么。 所有 TI PC 工具都在经过相同的 DLL、如果您的二进制文件与存储在 DLL 中的二进制文件不同、则会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其理念是在仪表 MCU 的驱动下独立使用它