This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6979:写入期间的错误和验证错误(UniFlash)

Guru**** 2521190 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR6979

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062140/msp430fr6979-errors-during-writing-and-verification-errors-uniflash

器件型号:MSP430FR6979
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

各位专家、您好!

我的客户正在使用 UniFlash 写入 MSP430FR6979、并且遇到了问题。

  • 操作系统:Win10
  • UniFlash:v6.4.0、v7.0.0

[1.写入时出错]:"无法读取未定义的属性"DS"。

问题1:您能告诉我此错误的对策和原因吗?

他们尝试卸载 UniFlash、重新启动 PC、然后重新安装(v6.4.0和 v7.0.0)、参考以下主题、但没有帮助。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/781581/awr1642boost-uniflash--cannot-read-property-ds-of-undefined

当它们在连接网络的情况下启动 UniFlash 时、写入时会发生上述错误。 如果它们关闭网络并启动 UniFlash、则会正常写入。 (如果它在启动 UniFlash 后连接网络、它将正常工作、因此在启动时序上有通信...?)

[2]关于验证错误]:"MSP430:文件加载程序:验证失败:地址0x4420上的值不匹配请验证目标存储器和存储器请验证目标存储器和存储器映射。]

他们正在检查以下 URL。
:https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/troubleshooting-data_verification_errors.html
:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/805617/msp430fr6879-uniflash-program-verification-fails-after-power-cycle

问题2:请告诉我是否还有其他需要检查的优先级。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1062140/msp430fr6979-errors-during-write-and-verification"和验证错误-uniflash"]

    [1.写入时出错]:"无法读取未定义的属性"DS"。

    问题1:您能告诉我此错误的对策和原因吗?

    他们尝试卸载 UniFlash、重新启动 PC、然后重新安装(v6.4.0和 v7.0.0)、参考以下主题、但没有帮助。
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/781581/awr1642boost-uniflash--cannot-read-property-ds-of-undefined

    当它们在连接网络的情况下启动 UniFlash 时、写入时会发生上述错误。 如果它们关闭网络并启动 UniFlash、则会正常写入。 (如果它在启动 UniFlash 后连接网络、它将正常工作、因此在启动时序上有通信...?)

    [/报价]

    此错误有很多潜在原因。 基本而言、UniFlash 尝试针对指定目标进行配置存在一些问题。  

    有一个有趣的观察结果、即 UniFlash 在网络上最初不起作用、但在网络关闭时将起作用。 尤其是因为我们也听说过互联网访问被禁用时、UniFlash 将不起作用的反向报告。

    客户是否可以启用日志记录和 zip 并将日志附加到此线程?

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v5_0/quick_start_guide/uniflash_quick_start_guide.html#defect-reporting-and-logging

    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1062140/msp430fr6979-errors-during-write-and-veriflash-errors-uniflash"[2.关于 MSP430内存映射验证失败的目标地址:请在0x4420中验证存储器是否与目标地址匹配]

    同样、此错误有许多潜在的根本原因。 您引用的第一个 URL 涵盖了许多情况:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/troubleshooting-data_verification_errors.html

    请注意、UniFlash 将在程序加载后继续"完全验证"、这意味着对存储器的全部内容进行验证。  

     0x4420处的值是否确实不正确?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    [引用 userid="2210" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1062140/msp430fr6979-errors-during 编写和验证期间错误-uniflash/3930115#3930115"

    客户是否可以启用日志记录和 zip 并将日志附加到此线程?

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v5_0/quick_start_guide/uniflash_quick_start_guide.html#defect-reporting-and-loggin

    [/报价]

    我将要求客户提供日志。

    [引用 userid="2210" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1062140/msp430fr6979-errors-during 编写和验证期间错误-uniflash/3930115#3930115"

    请注意、UniFlash 将在程序加载后继续"完全验证"、这意味着对存储器的全部内容进行验证。  

     0x4420处的值是否确实不正确?

    [/报价]

    我们正在对此进行检查、并将在收到更新后立即与您联系。

    此致、
    还不错