This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:关于 CapTIvate 校准

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062800/msp430fr2676-regarding-captivate-calibration

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我的客户在长时间使用 CapTIvate 时遇到触控灵敏度问题。

客户仅在电源开启时校准一次。

之后、CapTIvate 仅执行 LTA 校正以应对温度波动。

是否可以仅通过 LTA 校正来处理温度波动?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、您好!

    我不确定我是否完全理解您的问题。  客户是否询问 LTA 重校准是否是校正温度变化的唯一方法?  或者、他们是否询问是否应长时间进行校准?  您当前是否发现校准问题?  产品是什么?如何使用 CapTIvate?

    通常在 POR 执行校准、正如您描述的客户所做的那样。  校准会调整所需的传感器灵敏度、以满足在 CapTIvate 设计中心中设置的目标转换计数。  LTA 只是一个严重过滤的版本的 rel 时间转换计数测量。  只要温度不发生变化、就不需要执行额外的校准。  然而、在实际应用中、温度变化确实会影响传感器的灵敏度。  如果温度变化较大,并且未执行校准,传感器的灵敏度可能会增加或降低,具体取决于温度是上升还是下降。 如果未选中、传感器可能会变得无响应或相反、过于敏感并导致误触发。  这就是为什么 CapTIvate 软件监控并在需要时重新校准系统非常重要的原因。

    软件通过检查 LTA 变化是否超过+/- 12.5%来实现这一点。  如果这样做,CapTIvate 软件将自动执行重校准,以重新调整传感器的灵敏度,使其达到最佳状态。  此功能可在 SW 中禁用、但不建议这样做。  但是、客户可以使用专用温度传感器实施自己的软件来监测温度、并在 LTA 变化一定百分比时手动强制进行重校准、但这样做没有真正的好处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

    感谢您的支持。  很抱歉、我的问题不清楚。

    客户禁用重校准功能、因为环境温度变化很小、但长时间驾驶后无法识别触摸。

    因此、我想知道、即使在温度变化很小的环境中、长时间行驶时是否需要重校准功能。

    我知道您的答案中建议进行重校准、因此我将向我的客户推广。

    此致、
    Sasaki