This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:在1V8系统中使用 ADC

Guru**** 2603625 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062602/msp430f5419a-using-adc-in-a-1v8-system

器件型号:MSP430F5419A

根据数据表、AVcc 需要为2.2V 或更高。 此外、AVcc 和 DVcc 需要处于相同的电位。 我们的系统电压为1V8。 MSP430声称能够在1V8下工作。 是否有任何方法可以让 ADC 在1V8系统中工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas

    MSP430F5419A 可在1.8V Vcc 电源上工作。 但在 DS 上添加了"8.36 12位 ADC、电源和输入范围条件"。 ADC 上的 AVCC 电源应为2.2-3.6V。 这意味着无法在1.8V 电压下对 ADC 进行加电。 即使 ADC 在1.8V 电压下工作、精度(LSB)也无法提高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 因此、即使是1V8、ADC 也能正常工作、但分辨率不是12位。 您是否了解分辨率会受到多大影响? 我们可能可以使用10位分辨率、2 LSB 表示不明智的数据是可以的。  

    这是否同样适用于所有 MS430s? 我认为它确实如此、但如果有一些模型能够提供1V8 ADC 功能、我们可以改用它。