This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5519:Micro SD 卡连接- DM3D-SF

Guru**** 2868660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062756/msp430f5519-micro-sd-card-connection---dm3d-sf

器件型号:MSP430F5519

您好!
我想在电路中使用 micro SD 卡存储数据、但我找不到 MSP430的特定 SD 卡连接映像。 我根据我能找到的唯一图像调整了我自己的 micro SD 卡。 它能否通过我建立的连接顺利工作?

以下是我的 SD 卡连接:
CLK -> SCLK
DAT0 -> MISO + 50K 至3V3
DAT1 -> 50K 至3V3
DAT2 -> 50K 至3V3
CD/DAT3 -> CS + 50K 至3V3
CMD -> MOSI + 50K 至3V3
VDD -> 3V3
SWA 和 SWB -> NULL
屏蔽->空
VSS -> GND

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该起作用。 但您不需要所有这些电阻器。 由 MSP430 (SS、MOSI、SCK)驱动的信号当然不需要它们、因为它们将被驱动为高电平或低电平。 未使用的 DAT 焊盘也不需要它们。 MISO - DAT0。 也许吧。

    电阻器是 MMC 卡时代的一个抑制器、当时预计总线上会有多张卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLK -> SCLK
    DAT0 -> MISO + 50K 至3V3
    DAT1 -> 3V3
    DAT2 -> 3V3
    CD/DAT3 -> CS + 50K 至3V3
    CMD -> MOSI + 50K 至3V3
    VDD -> 3V3
    SWA 和 SWB -> NULL
    屏蔽->空
    VSS -> GND

    这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、请使用 FAT16或 FAT32文件格式格式来格式化 SD 卡。 谢谢!