This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6724:重复序列号的问题

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062109/msp430f6724-problems-with-duplicated-serial-numbers

器件型号:MSP430F6724
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

您好!

我已经在这个论坛中阅读了一些有关使用 MSP Gang 编程器将器件串行化的主题。

我们在实验室面临同样的问题、我们在实验室中通过向 FW 添加序列号对某些 TI 微控制器进行编程。

该序列号对于 Wach 器件必须是唯一的、但有时会重复其中的某些序列号。

主要问题是由于应用程序不会指示是否重复了序列号。

我们通过在操作结束时检查日志来实现这一点、但太晚了、因为我们可能在200台设备中复制了序列号#99和#100。

我们使用的是:

- MSP Gang 编程器硬件名称:G430

-修订版本01.04

- MSP-Gang 中的 API FW:01.03.03.00

是否有人遇到过类似的问题?

谢谢、

此致、

吉塞奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、吉塞奥、

    您使用 MSP-GANG 下载序列号为的 MSP430?

    MSP-GANG 工具是否实现了序列号的增量函数? 还是由您的代码控制? 我不记得 MSP-GANG 有这个函数(也许我记得错了)。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    感谢您对此的评论。 答案是肯定的、我使用 MSP-Gang 编程器以及 Elprotronic Inc.发布的官方应用程序

    在此应用程序中、您可以使用序列化菜单设置起始序列号、递增步骤和第一个存储器位置。

    我所遇到的情况是、随机地、我们有重复的序列号、应用程序不会通知这一点。

    此致、

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、吉塞奥、

    请 ‘s、我对 MSP-GANG 的这一功能不是很熟悉、我可以将您链接到 Elprotronic μ s 支持。

    离线讨论。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    我已经联系了 Elprotronic 支持部门、目前我正在等待对此进行一些调查。

    如果论坛策略指出我必须离线继续本次讨论、那么我将关闭该主题。

    谢谢、

    此致、

    吉塞奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、吉塞奥、

    您可以分享自己的经验、帮助 E2E 上的其他客户解决 simliar 问题。

    要直接获取电子邮件支持、我们可以脱机。

    谢谢!

    此致

    Johnson