This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:STM32H7

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1061761/msp430fr2433-stm32h7

器件型号:MSP430FR2433

我正在尝试 在 STM32H7板( 主板) 和 MSP430FR2433 (从板)之间进行通信。

这两台设备之间是否有任何通信成功? 如果是、请告诉我哪条总线。

我正在尝试 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teana、

    查看 STM32H7产品概述、该器件系列支持 FR2433还支持的 UART、SPI 和 I2C。 因此、您应该能够使用任何一条总线在两者之间进行通信。

    我们拥有多个有关串行通信(I2C、UART 和 SPI)的 MSP Academy、您可以在此处找到[链接]、这些串行通信的多个代码示例[链接]以及有关 MSP430器件常见串行通信问题解决方案的应用手册 https://www.ti.com/lit/slaa734

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Urica、我在通信方面遇到了问题、我尝试了所有可以在网上找到的解决方法、但运气不好、所以我想知道是否有人成功地在两个设备之间进行了通信、以了解他们是否面临类似的问题或任何问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teana、

    我看到您最近发布了同一个问题、并获得了有关两个线程[link1link2]的反馈、因此我将关闭此线程。

    谢谢、

    王国新