This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:SPI 在 msp430fr5994上的最大转换字符(字节)是多少?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1061771/msp430fr5994-what-s-the-maximum-transmision-characters-bytes-by-spi-on-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994

大家好、

我想知道在使用 SPI 时字符(字节)是否有限制?

此致、

清云 邮政

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、清云、

    通常一次传输8位(1字节)、但发送一个字节的次数没有限制。 以下是《 MSP430FR5994系列用户指南》中的 MSP430FR5994 SPI 模式概述。

    此致、

    Luke