This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430:需要有关选择 MCU 的帮助

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062167/msp430-need-assistance-of-choosing-an-mcu

主题中讨论的其他器件:TRF7960AAM2431

各位专家:

你好。 我们希望您确认我们 MCU 产品系列中的哪一项(链接)适用于客户端提供的应用、如下所示:

  • 支持 TRF7960A RFID 读取器;
  • 用于数据通信的 CAN 接口;
  • 采用双以太网(1个用于互联网连接、另1个用于集线器连接);

我可以看到 TRF7960A 的 EVM、但它提供的 MCU 似乎不支持此类连接。

请帮助我确认。

感谢您的指导。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    AM2431 (11mmX11mm)应满足您的要求。 它具有双以太网和 CAN 接口。   TRF7960A RFID 可通过 SPI 接口进行连接。

    此致、

    Ming