This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:USS 信号放大

Guru**** 2532210 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062170/msp430fr5043-uss-signals-amplification

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047

大家好、  

我正在使用 MSP430FR5043执行新设计。 其理念是构建精确的流量计。  

为了提高信号质量和精度、也许放大器级是一个好主意。  

为了设计这个阶段、必须 考虑哪些参数和重要事项?

由于输出信号是一个平方突发信号(1~2MHz)、因此可使用一级推挽式 MOSFET 将信号(例如)放大到12V?

另一方面、在接收阶段也需要放大? 但我们必须尊重微控制器的输入范围。  

有人能帮我解决这些疑问吗?

提前感谢您、致以最诚挚的问候、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    对于您的项目、精确的流量计是常驻仪表? 还是工业仪表?  流量计的直径是多少?

    通常、对于流量计、除非直径特别大、否则我们不需要放大器。

    OUE USS 解决 方案基于算法来获得 dTOF、因此测量精度与信号振幅没有太大关系。

    您需要注意 ZFD (零流量漂移)、这将直接影响精度。

    对于输入通道、无需放大器、我们使用电容器来阻断直流信号、内部 PGA 将提供合适的电压偏置、因此 您 可以直接参考我们的 EVM430-FR6047硬件设计。

    谢谢!

    此致

    Johnson