This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430#39;s 默认 CPU 时钟频率

Guru**** 2576815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060880/msp430-s-default-cpu-clock-frequency

您好!

我们对 MSP430的默认 CPU 时钟频率有疑问。

在 TI RTOS 中、默认 CPU 时钟频率为8192000 (MCLK=SMCLK=819200)。

我们是否可以 通过外部电路调整该频率?

MSP430能否 在内部校准此频率? 我们想知道 该 频率的容差。

谢谢

Henry

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    这取决于您使用的特定器件。 这些值在器件数据表中进行了说明、您可以参考 Resource Explorer 上的源代码示例以获取有关频率校准等的示例

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urica、

    根据 MSP430F552x 数据表、DCO 频率温漂为0.1%/°C  

    如何对   MSP430F552x DCO 进行校准?

    谢谢

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您可以在器件系列用户指南 https://www.ti.com/lit/slau208中找到此信息、特别是第5.2.6节"数字控制振荡器(DCO)"和第5.2.6.1节"调整 DCO 频率"。

    Resource Explorer 还具有多个代码示例、这些示例展示了如何校准 DCO [链接]、特别是 MSP430F55xx_USC 代码示例。

    谢谢、

    王国新