This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:使用 BS 读取器件 ID

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1061873/msp430fr2355-read-device-id-with-bs

器件型号:MSP430FR2355

MSP 香榭丽舍

我有一个由 BSL 连接的空白器件。 我想标识器件型号。

为此、我只需使用 BSL:

1) 1)读取 JTAG ID

2) 2)根据 JTAG ID (可在 SLAU320AJ 中找到)、读取以下任一项:

  • 地址0x0FF0、0x0FF1和0x0FFD
  • 地址0x1A04和0x1A05

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG ID 只能由 SBW/JTAG 接口读取、而不能由 BSL 读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 JTAG ID。

    请解释如何通过 BSL 识别器件型号?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (2)从您的问题中选择正确的方法。 BSL 从0FF0h 或 TLV 读取存储器没有问题。 遗憾的是、BSL 无法从您的问题中选择(1)。