This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232与微控制器的连接

Guru**** 2821325 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1061671/interfacing-of-ads1232-with-microcontroller

主题中讨论的其他器件:ADS1232

您好!

  任何人都可以共享编程代码、其中包括与微控制 器连接的 ADS1232。 另请分享 ADS1232与微控制器连接的原理图。

此致、

Shariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shariq、

    我看到您在这个主题上发布了其他主题、其中他们已经为您提供了反馈[link1link2]

    我将参考 Bob 关于如何连接 ADS 和 MSP MCU 的回答。 正如 Bob 提到的、源代码是一项正在进行的工作、但您可以在他的回答中引用伪代码。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urica、

           是的、我在数据转换器论坛上。 因此、请删除/关闭此主题。

    此致、

    Shariq Hussain