This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:对电路有疑问?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060844/msp430fr6047-question-about-circuit

器件型号:MSP430FR6047

你(们)好

我将像下面的电路一样构建它以进行放大。
在组织电路时、是否需要注意事项?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您想放大输出电压吗?

    理想情况下、对于水表、我们认为3.3V/5V 通常足够了。 为什么您需要在这里提供更高的高电压?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,约翰逊

    您想放大输出电压吗?

    =>使用 OPAMP 的输入/输出增益将配置为输出10dB 和输入10dB。
       使用 FET 的放大将配置为输出级的10V 至15V 电平。

    理想情况下、对于水表、我们认为3.3V/5V 通常足够了。 为什么您需要在这里提供更高的高电压?

    =>目前,我们的应用程序使用的软件增益高达约20至30 dB。
    原因是在5V 电平下、在30dB 时测量的幅值为±600、如下所示。
    它将在大约±200至300的范围内正常测量。
    因此、3.3V/5V 电平不足以用于我们的水表。
    这与竞争产品相同、因此我们使用大约12-18V 来克服结构信号衰减。

    我认为、由于多个问题、尽可能扩大硬件和降低软件增益至关重要。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    满足您的要求后、该脉冲可以放大、但您需要检查电路是否可以实现放大功能。

    我觉得这个电路有一些问题。

    谢谢!

    此致

    Johnson