This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5508:SCK、SS 引脚问题、SPI-T İ2C Ü V-UART 的相同引脚问题、JTAG 问题

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1061819/msp430f5508-sck-ss-pins-problem-same-pins-problem-for-spi--2c-uart-jtag-problem

器件型号:MSP430F5508

您好!
我需要将 IMU 传感器、SD 卡和 GPS 连接到 MSP430F5508。 我找不到 SD 卡的 SCK 和 SS 引脚。 这是我的第一个问题。 我的另一个问题与通信有关。 SPI 引脚也是 i2c 和 UART 引脚。 我将 SD 卡与 SPI、传感器与 i2c 进行通信。 我能否通过同一引脚(使用 SD 卡)将 GPS (我的模块 neo-6m-0-001)与 SPI 通信? 由于尺寸的原因、我无法更换 MCU。 我的最后一个问题也与 JTAG 有关。 我想为 JTAG 放置3个公头。 这是因为它占用的电路空间较少。 JTAG 电缆中已经有足够的空间供母接头通过、我将使用母头跳线电缆将我添加的引脚连接到适当的位置。 我可以像这样处理无连接器 JTAG 吗?
提前感谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到 MSP430F5508的固件可通过出厂预加载的 HID BSL 进行更新、因此不需要额外的引脚。 SBW 仅使用目标器件的测试和复位引脚(不用于其他任何引脚)、因此无需额外的引脚。

    如果我还记得、USB 开发套件中有一个 TI 开源示例、其中包含 SD 卡。 我确信有一个开源示例、MSP430 USB 器件本身(闪存)被用作带有已存储文本文件的 USB 记忆棒。 但是、不知道是否可以采用/构建这种方法来适应有关闪存大小的 F5508。

    通过使用端口映射、可以将任何外设引脚路由到 P4的任何引脚。