This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:引导加载程序/刷写问题

Guru**** 2880320 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060986/msp430f5310-bootloader-flashing-problem

器件型号:MSP430F5310

各位专家:

你好。

我们希望确认有关 MSP430F5310器件的一些查询、如下所示:

  • 对于 msp430f5310是否有任何默认/内置引导加载程序?
  • 控制 BSL 器件时、所有6个默认引脚都是必需的?

客户端无法使用我们的文档对其进行闪存编程、并且在刷写代码时显示一些错误。

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ArSuzy、

    MSP430F5310具有 UART BSL、您还需要在开始对器 件进行编程之前调用 BSL、此信息在《MSP403闪存器件 BSL 用户指南》中进行了介绍。

    2.对于器件上的 BSL、所有默认引脚都是必需的(请参阅下图)。 如果客户希望开发 一个定制 BSL、该 BSL 是该器件的一个选项。 (请参阅 MSP430闪存器件 BSL 用户指南中的器件概述)

    图像取自 MSP430F5310数据表

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、感谢您提供相关信息。

    此外、您能帮我们获取 PC 和 msp430f5310之间通信的 UART 命令列表吗?

    谢谢你。

    对此,
    阿尔基·A.

    跟进:
    将 msp430f5310的引脚 p5.0置于 BSL 模式时、该引脚的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ArSuzy、

    可以在前面链接的 BSL 用户指南中找到 BSL 命令、这是该部分的屏幕截图。 (如果您不是指使用 UART 的 BSL 命令、而只是希望使用由用户创建的通用 UART 命令、 则可以在此处找到 UART 中断服务例程示例代码。 如果这不能回答您的问题、您可以为我重述一下)

    P5.0不在 BSL 中使用、因此 从技术角度讲、它处于未定义状态。  

    此致、

    Luke