This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:BSL 方法不起作用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, ENERGIA, MSP-FET, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060879/msp430fr5969-bsl-method-is-not-working

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: EnergiaMSP-FETMSPBSL

您好!

在浏览了“MSP430FR5969:BSL 不工作- MSP 低功耗微控制器论坛”之后,我发现 BSL 版本3.4.0.1通过 MSP FET 工作。 我正在使用相同的 FET 模块、并尝试通过相同的 BSL 版本将代码串行下载到我的 MSP430FR5969电路板中、尽管在您的论坛上已明确声明代码、但代码是否有效。 请提供指导。

我的板在 CCS 和 Energia SW 下工作。 但不在基于 CMD 的 BSL 下。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anshuman、您好!

    您如何调用 BSL?  您使用什么工具与 BSL 进行通信?

    Launchpad 上的板载调试器完全不支持 BSL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么我如何使用 FT232H 模块、因为板载调试器不支持 BSL。 现在需要避免购买另一个 MSP-FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不支持 FT232H。 有关使用 MSP BSL 的支持方法、请参阅 MSPBSL 网页: https://www.ti.com/tool/MSPBSL