This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:无法*每隔一次*写入设备内存

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1061475/msp430f5529-could-not-write-device-memory-every-other-time

器件型号:MSP430F5529

您好!

  我有一个项目、在这个项目中、每次我们去调试和下载代码时、我们都会得到以下错误:

MSP430:写入长度为0x45a2的第0页0x4400上的存储器块时遇到问题:无法写入器件存储器
MSP430:文件加载器:验证失败:目标写入0x04400失败
MSP430:GEL:文件:C:\Debug\Disger.out:加载失败。

我目前正在使用 CCS11、但也在 CCS10的同一项目上观察到了这一点。 奇怪的是,这种情况每隔*次*发生一次。

我们如何解决这个问题、以便每次正确加载?

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您是否尝试过另一个 MSP430F5529? 此问题出在设备或项目?

    谢谢!

    此致

    Johnson