This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2675:未连接 VREG 引脚

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2675, MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1061338/msp430fr2675-vreg-pin-unconnected

器件型号:MSP430FR2675
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2475

大家好 、由于可用性、我将 MSP430FR2475替换为 MSP430FR2675、我想知道我是否可以使 VREG 引脚(25)保持未连接状态、因为我已经为 MSP430fr2475准备了 PCB、其中25引脚标记为 DNC (请勿连接)、我不使用电容特性。

谢谢

此致

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    你是对的。  请勿将任何器件连接到该引脚。