This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430:初始化仿真器时出错:尝试使用 Rocket 编程器刷写 MSP430F5529时未找到 USB FET

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP430F5510, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1061332/msp430f5529-msp430-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found-while-trying-to-flash-msp430f5529-using-rocket-programmer

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPMSP430F5510

你(们)好

我们在项目中使用 MSP320F5358、我们有 MSP-EXP430F5529LP。 我们尝试使用 MSP-BSL Rocket launcher (MSP430F5510)刷写我们的 Launchpad。 LP 的 SBWTDI0和 SBWTCLK 连接到 RST 和 火箭发射器的测试。 Launchpad 的 P1.1 (BSL Tx)和 P1.2 (BSL Rx)引脚直接连接到火箭发射器的 Rx 和 Tx 引脚。 3V3和 MSP430F5529 Launchpad 的接地也取自火箭发射器。 然后、我们将 USB 从火箭发射器连接到测试 PC、 并尝试使用 CCS 在 MSP430F5529中对简单的 LED 闪烁程序进行编程。 但是我们得到了'M 430: Error initializing emulator: No USB FET was found '错误。 您能不能帮助我们找出我们在这里所犯的错误。