This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:我想删除安装在 MSP430F 中的固件

Guru**** 2765875 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1061170/msp430f5529-i-want-to-delete-the-firmware-which-is-installed-in-msp430f

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、

我的客户需要帮助。

现在、我使用 USB2ANY 固件。

我想删除安装在 MSP430F 中的固件。

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    为什么客户删除 USB2ANY 中的 FW?