This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:将 SPI 时钟降至1MHz 时出现问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S022, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1061052/msp430fr5969-problem-getting-spi-clock-down-to-1mhz

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:ADC128S022

我们正在尝试将 MSP430FR5969 SPI 通信频率降至大约1MHz。  它在8MHz、4MHz、2MHz (分别为 UCB0BR0 = 0x02、0x04和0x08)下对我们有效、但当我们使用高于0x08的预分频器时、从 ADC128S022读取的数据是错误的、 我们在带有示波器的线路上看到良好数据、因此假设问题在 MSP430 USCI SPI 中。  16位预分频器似乎应该允许大于8的值。  

一个奇怪的症状是、当我们转到0x09时、我们看到数据的 MSB 和 LSB 字节被反转。


 如有任何意见,请提出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于问题很可能是由代码中的错误引起的、因此最好查看该错误。

    如果它在一个频率下工作而不是在另一个频率下工作、我首先要仔细检查的是时钟相位和极性设置是目标器件所需的。