This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5889:MSP430FR5889

Guru**** 2506375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060713/msp430fr5889-msp430fr5889

器件型号:MSP430FR5889

在过去的两个月中、我一直在寻求有关端口1的支持、如果我们仅使用 PORT1.2作为模拟输入、这是可以的。但在同一个端口1中、如果我们使用其他端口作为数字输出、ADC 读数会发生变化。

我的项目被挂起。这可以在演示板中进行物理检查并获得通知。我已经多次发送 初始化代码、如果需要、可以再次发送。

请求帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    ADC 输入 A2通道不会受到作为 GPIO 的其他端口1器件的影响。 您是否在输出其他端口1引脚时通过 P1.2万用表测量输入电压? 您能否确认输入电压是恒定的。